Es war ein bedeutender Moment, als am 25. Juni der Grundstein für eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas gelegt wurde. In Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz, Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner, Siemens CEO Roland Busch, Dr. Nathalie von Siemens als Vertreterin der Siemens Familie sowie weiteren Ehrengästen aus Politik und Verwaltung, aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur - feierten Siemens, Berlin und der Bezirk Spandau den Beginn einer neuen Ära in Siemensstadt: die Umgestaltung des geschlossenen Areals in einen offenen und lebendigen Zukunftsort, in eine Blaupause für die Stadt der Zukunft. Schon bald werden hier Produktion, Forschung, Lernen, Wohnen und Leben an einem Ort vereint. Siemensstadt Square geht damit in die Umsetzungsphase.

Die feierliche Zeremonie fand auf dem Baufeld des zukünftigen Eingangsbereichs statt. Die Gäste konnten sich einen ersten Eindruck davon machen, was hier entsteht: viel Raum für Begegnungen mit Grünflächen, Wasserspielen und Sitzmöglichkeiten. Zentraler Blickfang wird der 60 Meter hohe Siemensturm mit Gastronomie und einem Dachgeschoss mit atemberaubendem Ausblick über die Siemensstadt. Zusätzlich entstehen hier ein fünfgeschossiges lichtdurchflutetes Atriumgebäude und ein Info-Pavillon für alle, die vorbeischauen und sich informieren wollen.

Olaf Scholz, Bundeskanzler
Auch über den Standort Berlin hinaus, konnten weltweit Siemens Mitarbeitende an diesem besonderen Event teilnehmen. Direkt nach der Grundsteinlegungszeremonie wandte sich Siemens CEO Roland Busch in einem globalen Live-Webcast an die gesamte Belegschaft.
Der Tag schloss mit einem öffentlichen Info-Abend, bei dem Bürgerinnen, Bürger und Mitarbeitende exklusive Einblicke in das Baugeschehen erhielten und sich über Themen wie Wohnen, Mobilität, Gewerbeflächen und Gastronomie informierten.

Über einen „Wunschbaum“ auf dem Baufeld - einer von vier Spitzahornbäumen, die später ein natürliches Tor zur Siemensstadt Square bilden werden – hatten die Gäste die Möglichkeit, Karten mit persönlichen Widmungen zu hinterlassen. Bereits jetzt sind viele der über 1.000 eingegangenen Ideen aus der Bürgerschaft in die Planung eingeflossen.
Was ein Tag! Der Andrang war groß, die Stimmung sommerlich, neugierig und aufgeschlossen. Wir haben uns sehr über das rege Interesse gefreut.